This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:表6-7寄存器映射设置与图7-15放大器;图7-40似乎不同意。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219, ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437336/ads9218-table-6-7-register-map-settings-vs-fig-7-15-fig-7-40-seem-to-disagree

器件型号:ADS9218
主题中讨论的其他器件:ADS9219

工具与软件:

该应用需要 SMPL_CLK = 8MHz 的 ADS 9218。  它应设置为具有24位数据帧 SDR、并具有一个输出通道和2倍抽取率。  图7-15建议将一个输出通道和24位数据的 DATA_LANES 设置为7。  图7-40建议、对于 DATA_LANES = 7、设置 CLK1 = 1。  该设置与表6-7 24位、SDR、1输出通道不一致--该行显示 CLK1 = 0。  哪项正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    感谢您提出这一点、表6-7需要进行一些更改以及进一步澄清。 为困惑道歉。  

    我将参考图7-15、7-40以及表6-8。   . 如果未启用均值计算功能、则 ADS9218和 ADS9219不支持 SDR 或单通道。  

    表6-7未包括平均要求、也需要进行一些更新以反映这一点、并匹配表6-8。   我将提交一份报告、以便在下一次数据表修订版中对此进行更新。  

    我希望这对我有所帮助、如果需要进一步的澄清或任何其他帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda、 我将忽略表6-7。  如果您更新该表、我又注意到一个不同之处。  对于 DATA_LANES = 7、寄存器 C5h "CLK3"应设置为1、表6-7显示0。  我在抽取设置为2时启用了均值计算。  谢谢! 吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、吉姆!  

    我会将其添加到更新中! 同时感谢您的理解!  

    此致、  

    Yolanda