This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:液体泄漏传感器放大器设计

Guru**** 2900060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1434680/ads1015-liquid-leakage-sensor-amplifiers-design

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件: ADS1014

工具与软件:

你(们)好。

我想做一个液体泄漏传感器放大器设计、并从 TI 应用简报中了解到 ADS1015可以做到这一点。

https://www.ti.com/lit/ab/snaa422/snaa422.pdf?ts = 1730816492789&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fq%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fpdf%252Fsnaa422%2526sa%253DU%2526sqi%253D2%2526ved%253D2ahUKEwjqlaHsscWJAxWXma8BHWEZNgIQFnoECB8QAQ%2526usg%253DAOvVaw07AH4ZsyyVVSn7Wo7wu73P

对于传感器频段、我将使用 Omron F03-16PE 频段。

在 "电阻式泄漏传感器"部分、ADS1015 ADC 可采用此方法。

我不知道如何设计它? 能否与我分享更多详细信息? 包括参考设计、应用说明等

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:  

    到目前为止、我们只有上述技术说明。 我们正在编制技术应用手册、但 发布时间不会晚于25年第1季度。  

    基本前提是、当电阻式泄漏传感器检测到 泄漏时、泄漏检测电路中的电压将相应地变化、ADC 用于监控电压的变化。   

    与任何常规分压器中的情况一样、ADC 仅测量传感器电压。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    我懂了。

    如果遵循文档、请将电阻器更换为传感器带。 但我有一个问题。

    我用多米计测量带内不含水的带电阻值、该值约为11M Ω~13M Ω、而阻值约为5M Ω~7M Ω、带内漏水。 如果遵循参考设计、则意味着 VDD 和 ADC 之间的电阻值约为11M Ω~13M Ω 或5M Ω~7M Ω。 当电阻值改变时、ADC 将检测电压变化。

    电阻值始终为 ON 变体(11M Ω~13M Ω 或5M Ω~7M Ω)。 因为电压在 ADC 端始终会发生变化。

    如何知道电压变化是导致电子封装的原因? 因为漏电时电阻值与间隙值不匹配。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    当没有泄漏(11M Ω~13M Ω)和存在泄漏(5M Ω~7M Ω)时、电阻值似乎存在范围。

    这意味着您可以根据这些值简单地设置某个阈值。

    例如、如果电阻高于10M Ω、则不会进行泄漏检测;如果电阻低于8M Ω、则会进行泄漏检测。

    您可以根据您的传感器测量值选择阈值。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    有。 这也是我的想法。

    我昨天研究了 ADS1015规格、我认为可以使用警报信号来触发警报。

    ALERT CAN 配置阈值。 当检测到泄漏时、ALERT 将为 CPU 降电平 Hi 或 Lo。

    我已经和当地的 TI FAE 讨论、他会给我提供 EVB 板、并在拿到 EVB 板后进行测试。

    如果有任何疑问,我会告诉你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    这听起来是一种有效的方法。 如果还有任何其他问题、请随时联系。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    ADS1015为4xCH、且为多路复用器功能、不是独立的功能。 建议 同时仅检测1次泄漏。

    即使连接了4倍泄漏频带、我们仍然需要更改通道以 了解该频带是否存在泄漏?  

    并且 ALERT 的阈值在此4xCH 上是相同的值。 是这样吗?

    在我的应用中、我需要连接3个泄漏带、因此我认为应该使用3个 ADS1014、它是1个警报的2个 CH。

    对于这3倍的泄漏频带、CPU 可同时接收来自 ADS1014的警报信号。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    安琪尔今天不在办公室,我们将在未来1-2天回复您

    感谢您的耐心

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    即使连接4倍泄漏频带、我们仍需要更改通道以 了解频带是否泄漏?  [报价]

    正确、您需要更改通道/多路复用器设置以读取不同的输入/泄漏频带。

    并且 alerm 的阈值在此4xCH 上是相同的值。 正确吗?

    是的、ALARM 引脚的阈值对于4x 通道将是相同的。 但是、您可以  在每次写入配置寄存器时通过写入 Lo_thresh 和 Hi_thresh 寄存器来更改阈值设置、从而更改 MUX 通道设置。

    在我的应用中、我需要连接3倍泄漏频带、因此我认为应该使用3倍 ADS1014、2倍警报。

    我同意、可能最好的解决方案是为您的每个泄漏带传感器测量简单地使用一个单独的 ADC、因为这样可以同时监控所有3个测量点、而不必循环多路复用器并每次更改设置。

    此致、

    天使

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果有其他的四次,我会让你知道。

    谢谢