This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:并行读取访问

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528, ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437660/ads8528-parallel-read-access

器件型号:ADS8528
主题中讨论的其他器件: ADS8568

工具与软件:

你(们)好

我们计划使用并行读取。

如果 RD 信号的输出早于 CS 信号、则 ADS8528是否输出数据?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、5093781!

    在大多数情况下、与并行数据总线相关联的/RD 信号是将实际转换结果选通信号发送到主机处理器的信号。  如果/CS 为高电平、ADS8568输出将处于 tri 状态、因此/RD 的任何选通都不会为控制器提供正确的转换结果。  在选通/RD 引脚之前、必须先将/CS 设置为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom。