This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:SNR

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436327/ads1018-snr

器件型号:ADS1018

工具与软件:

客户想要估算 ADS0108的 SNR 值。 您能在这方面提供帮助吗? 非常感谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian Wang0928:

    您能否在主题跟踪工具包的备注部分提供反馈?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    为什么需要它?

    ADS1018通常用于直流测量、因为其最大数据速率很慢、为3.3kSPS。 SNR 是一种交流规格、因此数据表中未指定该规格。

    SNR 是一种交流规格、用于测量信号的清洁度或无噪声程度。 向 ADC 施加交流信号、然后与频域中的本底噪声进行比较。

    理想的 ADC SNR 公式定义为 SNR (dB)= 6.02 * N + 1.76、其中 N 是位数。

    从理论上讲、我想您可以根据这个公式得出 SNR 大约为74dB、因为这是一个12位 ADC。

    您可以在以下高精度实验室培训视频中了解有关 SNR 的更多信息:交流和直流规格:偏移误差、增益误差、CMRR、PSRR、SNR 和 THD |视频|德州仪器 TI.com

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢天使。

    此应用用于电机温度检测、温度为低速响应。

    交流性能似乎对低速 ADC 不是至关重要的。 如果有任何其他问题、我会进行沟通。 谢谢!