This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:我想让您重新确定 I2C 地址。

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437736/ads122c04-i-want-to-you-to-re-assure-about-the-i2c-address

器件型号:ADS122C04

工具与软件:

大家好、我是来自韩国的 Junhyeob。  

我一直在将 ADS122C04用作电路板上的单个器件。  

现在、我必须设计一个多 ADS122C04测试板。  

在数据表中、通过使用 GND、VDD、SCL 和 SDA、ADS122C04可以具有不同的16个 I2C 地址。

这是第一次看到使用 I2C 线路创建不同的 I2C 地址。

我已经设计了 PCB 板。 现在、我等待您的回复、然后再下单。  

这是真的吗? 16 I2C 地址、使用 GND、VDD、SCL、SDA

感谢阅读。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junhyeob、

    是的、这是正确的。 下表显示了 ADS122C04可以配置为的16个可能的 I2C 地址:

    此致、

    天使