This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC900-Q1:关于 DAC 输出的问题

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA354, OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432543/dac900-q1-question-about-the-output-of-the-dac

器件型号:DAC900-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA354OPA690

工具与软件:

我尝试获取 DAC 的输出并将其转换为0V 至6V 的电压。  我将使用增益为6的同相运算放大器来实现它。  我已经对运算放大器电路进行了仿真(为 DAC 设置电流源)、我认为我的电路可以工作、但我所做的工作没有显示在数据表和 EVM 原理图中。  

在上次原理图审阅中、我得到了使原理图与数据表中的应用手册相匹配的操作项。  我试图避免对运算放大器使用负电源轨、否则我只会在放大模拟信号之前添加一个级。  我曾尝试使用单端示例、但将电缆替换为运算放大器。

那么、我的问题是:我的当前原理图走错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看到你想直流耦合吗? 是这样吗?

    如果是、您需要开发一个从 DAC 输出到放大器输入的网络接口。

    DAC 输出也必须符合要求。 因此、我不确定是否可以在放大器上使用单个电源解决问题。

    请给我几天时间来为您研究这个问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我正在尝试控制模拟控制衰减器。 衰减器需要0Vdc 至+6Vdc 的模拟电压。

    当我在第18页的数据表中看到单端配置时、我可能误解了数据表。  我以为我 只能使用一个输出来驱动运算放大器。  我认为我做了一些错误的事情,所以任何帮助都会被赞赏。  

    ~David Schumerth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最好给我发送一个方框图、说明您希望最终实现的目标。

    根据数据表、您可以使用单级运算放大器直流耦合到输出、方法如下:

    但是、您将需要使用运算放大器的双电源。 所以、DAC 输出摆幅可以正负、并且仍在合规范围内。

    在此阶段之后、您可以使用衰减器。 如果您不需要直流耦合、这会使它更容易。 请提供建议。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是否需要进行直流耦合。  我假设需要这一衰减器、因为衰减器需要一个直流电压来控制施加到射频的衰减量。

    我在此附上了该衰减器的方框图和产品说明书。  

    e2e.ti.com/.../PVVAN_2D00_6012_2D00_60_2D00_MP-Outline.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这在你计划做什么上更有意义。

    让我来解决这个问题、并告诉您可以在这里做些什么。

    请给我几天时间回复。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉耽误你的时间。 请给我多几天的时间来整合一些东西。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我与 HSAmps 团队交谈、他们正在推荐 OPA354、这可以通过单个5V 电源来实现。

    如果您使用双电源供电、则 OPA690可以工作了。

    下面是一个使用 OPA690连接电流输出 DAC 的示例、 可以帮助您顺利使用。

    这是一个对该主题很有帮助的 e2e: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183395/opa690-output-voltage/4457145#4457145

    再说一次、抱歉耽误你的时间。

    谢谢!

    Rob

    e2e.ti.com/.../OPA690-Comlpementary-DAC-interface-updated.TSC