This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:LMP92066

Guru**** 2436630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428091/lmp92066-lmp92066

器件型号:LMP92066

工具与软件:

您好!
我有几个疑问。

1.)在 LMP92066偏置控制器 IC 中、我们可以完全禁用温度传感器并从外部微控制器提供特定的电压值吗? 我们还可以将特定的电压值烧写到 EEPROM、以便在 IC 上电期间自动偏置输出电压。

提前感谢。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    您可以覆盖温度传感器并提供自己的"温度"信息。 很遗憾、您无法将覆盖功能刻录到 EEPROM 中。 每次启动器件时、都必须设置位来覆盖温度。  

    EEPROM 保存 LUT 和温度补偿值的数据、器件会在启动时开始测量温度并调整 DAC 输出。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    感谢您的快速响应。
    如果我忽略温度传感器、我是否能够读取实时检测到的温度值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于监测温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    是的、如果您要覆盖温度传感器、它仍然可以工作。 您能够从寄存器0x00和0x01读取温度。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    若要在不使用温度补偿方法的情况下计算所需输出电压的 DAC 值、我应考虑数据表的哪一部分?

    谢谢!
    Vaishak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    第15-19页深入介绍了查找表与测得温度的关系。 如果您使用过温、它的工作方式与正在使用的温度传感器相同。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    在 LDMOS 偏置模式下、我希望将 FETDRV0和 FETDRV1引脚设置为0V。 请告诉我相同的 DAC 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    在 LDMOS 模式下、FETDRV 引脚的"关断"值将为0V。 您应该将 DAC 值设置为您希望的"开启"值。 在 LDMOS 模式下、代码0x000将为0V。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    您能告诉我以下电压的寄存器和 DAC 值吗-
    这将没有温度补偿。
    1.) DAC 1 = 1.9V
    2.) DAC0 0 0 = 2V  
    3.) DAC 1和0都= 0V

    此致、
    Vaishak B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    这是正范围? 您可以使用以下公式计算 DAC 电压:

    DAC_CODE = DAC_Voltage * 819.2

    1) DAC 值为十进制1556或十六进制0x614

    2)十进制1638或十六进制0x666

    3) 3)这些值将为十六进制0x000。  

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    同样、请告诉我:
    DAC 1 =-3.7V
    DAC 0 =-2.8V

    此致、  
    Vaishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    负范围方程与正范围的方程相似、因此:

    DAC1 =-3.7V = dec 3031、十六进制0xBD7

    DAC0 =-2.8V =解码2293、十六进制0x8F5

    谢谢!
    Erin