This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:输入振荡问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1437324/ads5296a-input-oscillation-issue

器件型号:ADS5296A

工具与软件:

我有一个高速系统、用于驱动 ADS5296A A2D 的前端。  我注意到抗混叠滤波器的信号中出现了一些严重的振荡。  我已将滤波器与 ADC 断开、而滤波器输出上的振荡消失、但在 ADC 的悬空输入端仍然存在。 请参阅下面的原理图。  振荡具有时钟速率。  问题是由于 ADC 输入未正确端接或阻抗匹配而导致的?  关于如何清除此问题的任何建议。  该噪声在 P 和 N 输入端都有一些共模、但并不完全如此、因此我想弄清楚如何消除它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提出了可能的问题

    1)由于时钟耦合 :你可以检查振荡 没有时钟? 您可以更改时钟频率并检查此"振荡"频率是否在变化? 探测此信号时、您是否将探头接地端子正确接地。

     2) 断开过滤网是什么意思? 当您说 ADC 的浮点节点在哪里探测时?

    3)你在 ADC 输出上看到这个振荡音吗?