This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04EVM:ADC 结果等于1/2 Vin

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438608/ads122u04evm-adc-result-equals-to-1-2-vin

器件型号:ADS122U04EVM

工具与软件:

您好、支持团队:

我现已准备好 ADS122U04EVM 并想测试它。

我遵循 SBAU288的第5.1.4章(JP6:OFF、JP9:2-3、JP10 ON、JP13:2-3)

我为 JP6提供了3.3V、IN0处的+和 COM 处的-

我还直接在 AIN0和 AIN2之间测量、电压约为0.52V (分压器后正确)

但是、我只得到890800 ADC 值、使用评估软件时该值对应于0.26V。

您可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢、此致。

数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quy Nguyen:

    但是、我只获得890800 ADC 值、使用评估软件对应的电压为0.26V。

    将 AVDD (5V)设置为基准、输出代码890800 (十进制)对应于~0.53V、这与您的测量结果相符:

    [报价 userid="484203" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438608/ads122u04evm-adc-result-equals-to-1-2-vin ]我也是直接在 AIN0和 AIN2之间测量得到的、大约是0.52V (分压器后正确)

    数据表第8.5.2节中的以下公式展示了如何在输出代码和电压值之间进行转换:

    当 VREF 为5V (AVDD)且增益为1时、1LSB =(2* 5V / 1)/ 2^24。

    1LSB =~0.596uV

    将1LSB 的电压值乘以输出代码890800 =(0.596uV * 890800)=~0.5309V

    这是正确的结果。

    但是、我只获得890800 ADC 值、使用评估软件对应的电压为0.26V。

    它对应于0.26V 的语句来自何处?

    此致、

    天使