This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:对于4通道模式、ADS52J90 K 值=3不起作用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436135/ti-jesd204-ip-ads52j90-k-value-3-for-4-lane-mode-jesd-ip-does-not-work

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

工具与软件:

您好!

我不确定这个问题是否会在 ADS52J900特定主题中提出、但由于与 JESD IP 相关、请在此处发布。

在 ADC ADS52J90的4通道模式下、 (Ref: 表29. 不同模式下的多帧大小)提到为3 (注释提到: 等于多帧大小(以帧为单位)减1)。 对于 JESD_LINK_PARAMS.VH 中的确切值,是否应该是3还是4 ,几乎不清楚。

因此、为了进行验证、我们  在 JESD 参考设计中将参数 RX_K_VAL 和 TX_K_VAL 修改为"3"。 仿真可以正常工作、但 实际上 在使用物理环回的电路板上、这并不起作用。 JESD qpll 锁定、但 TX 和 RX 不会显示任何环回事务。

但是、此环回在  RX_K_VAL 和 X_K_VAL 设置为 "4"时可以正常运行。 是否有任何其他参数需要更改。  该实验是针对各种线路速率进行的、ref_clk、sys_clk 设置应该是正确的。 数据宽度为64位。

谢谢!

Trushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trushal:

    TI 器件通常使用名为"KM1"(K-1)的参数、而 JESD IP 使用 K。因此、JESD IP 的值应为4。  

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet:

    感谢您的大力支持。 这有所帮助。

    此致、

    Trushal