This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102输入阻抗

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436305/adc128s102-adc128s102-input-impedance

器件型号:ADC128S102

工具与软件:

你好

  我们想知道 ADC128S102是否为高阻抗输入以及是否需要将跟随器添加到模拟输入。

TI 的参考设计增加了一个跟踪器、但他也可以选择不添加、询问何时添加和何时不添加


此外、VA 可用作内部基准电压。 根据参考设计、此处添加了一个 LDO。 使用直流/直流稳压器

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我出差出差而离开办公室,所以很抱歉我的反应太晚了。  

    ADC128S102没有高阻态输入。 是否添加输入缓冲器取决于您计划运行器件的速度、采样输入信号的性质(频率)以及源阻抗、包括任何电阻和电容。 您是否有关于这些值的一般指示?

    需要考虑的主要因素是信号稳定时间。 任何输入阻抗都将根据等效 RC 时间常数延长信号稳定时间。 缓冲器的优势 是其提供更理想的源(低输出阻抗)并且可以实现更快的采样率。  

    ADC128S102没有内部基准、而是通过 VA 提供电压基准。 因此、最好使用尽可能干净且无噪声的电源、以免影响转换。

    此致、
    Joel