This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953SDBTR GPIO 拉电流和灌电流能力

Guru**** 2537770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435318/ads7953-ads7953sdbtr-gpio-source-and-sink-current-capabilities

器件型号:ADS7953

工具与软件:

团队成员、您好!

我们目前正在使用 ADS7953SDBTR、想利用 ADC 的 GPIO 功能。 您能否提供有关 GPIO 引脚的拉电流和灌电流能力的信息?

此外、由于我们使用所有四个 GPIO 引脚、因此对 GPIO 模块可提供的最大电流是否有任何限制?

此致、

Bhupathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupathi:

    以下是可能有助于回答您的问题的帖子。 如果我能进一步说明、请告诉我。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250845/ads7953-gpio-drive-strength

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    根据线程信息、我们了解到每个引脚都可以处理高达625 µA (源自四个引脚的2.5 mA 限制、即2.5 mA / 4)。 您能否确认我们的解释是否正确? 我们要求 ADC 上的每个引脚来提供大约500 µA 的电压。

    此致、

    Bhupathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupathi:

    很抱歉,因为我是出差的,所以我的反应太晚了。

    GPIO 引脚确实可以提供这么多的电流、这不一定是事实。 遗憾的是、由于未对这些参数最大值进行表征、因此我建议在需要比数据表条件更大电流的应用中使用 GPIO 引脚来偏置外部晶体管或类似器件。  

    此致、
    Joel