This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:-0.1dB 带宽

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438860/ads8568--0-1db-bandwidth

器件型号:ADS8568

工具与软件:

尊敬的专家:

ADS8568的-0.1dB 带宽是多少? 仅找到了如下所示的-3dB 规格。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!  

    该规格与 ADS8568等效输入电路的-3dB 小信号频率计算结果相关

     

    可以对-0.1dB 进行类似的计算以估算该值。  

    是否有需要满足此要求的特定需求/应用?

    此致、

    Yolanda