This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9227:需要 ADC 解决方案建议!!!

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC084S021, TLA2024, ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1433169/ads9227-need-adc-solutions-suggestion

器件型号:ADS9227
Thread 中讨论的其他器件:ADC084S021、 TLA2024、 ADS8634

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户需要 ADC 解决方案、我们需要 BU 的帮助来提供合适的解决方案。

以下列表是他们的要求:

1、6通道

2.分辨率为16位

3.采样率不是问题

有5种不同的输出请求:

  • 电压范围为1V 至5V
  • 电压范围为0V 至10V
  • 电压范围为 -5V 至5V
  • 电压范围为-10V 至10V
  •  4mA 和20mA 之间的电流范围

根据客户的要求、他们希望一个器件可以满足所有请求。 如果没有、请提供每个 TI 适用的解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    ADS8668 非常适合所请求的规格。 该器件是8通道器件、但可用于请求的配置。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle

    你好。 客户提出了新要求、  ADC084S021对吗?

    我们的 ADC 应支持 负输入电压和负输入电流。

    客户只需要最便宜的4通道 ADC 解决方案。 下表列出了它们的模拟输入规格。

    请提供建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    TLA2024是我们在产品系列中提供的最具成本效益的4通道 ADC、但 AIN 范围是从 GND 到 VDD。  

     ADS8634是该产品系列中最经济高效的4通道器件、支持高达+/-10V 的负输入模拟输入范围和+/-5V 的可扩展输入。

    -Kyle