This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:零漂移计算

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439705/ads1231-zero-drift-calculation

器件型号:ADS1231

工具与软件:

您好!

我们在产品中使用了 ADS1231。

我们在 ASD1231的数据表中找不到零漂移参数。 请为其提供帮助。

如果可以获取有关零漂移计算的任何相关应用手册、请分享、以便我可以参考它进行计算。

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    我假设您正在寻找 ADS1231的温度漂移数据。  这可以在数据表中的"输入偏移漂移和增益漂移"下找到。

    例如、假设您在25°C 下校准、然后系统温度增加到60°C、则会增加35°C。  失调电压下限的变化为35C*20nV/C=0.7uV、增益误差变化为35C*2ppm/C=70ppm、即0.007%。

    应用手册《电桥测量基本指南》讨论了这些不同的误差源及其对系统测量精度的影响。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa532a/sbaa532a.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您的意思是、推导出的失调电压变化计算与零漂移的计算相同?

    我们想要计算 ADC 的零漂移参数。

    而在推导出的增益误差计算中、应该是0.007%还是0.07%?

    此致

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    通常、"零漂移"是指失调电压随温度的变化、但也适用于增益的变化。  显然、这些误差应尽可能接近0、但规格中仍会出现一些漂移。

    我提供的上述示例适用于从室温(25°C)到最高60°C 的温度变化、或35°C 的总温度变化。  您可以根据产品要支持的温度范围来调整这些计算。  

    在最坏的情况下、ADC 的额定温度范围为-40°C 至85°C。  假设您在25°C 下进行校准、则最大温度变化将从25°C 变为-40°C、即65°C。  在这种情况下、您可以预计失调电压变化1.3uV、增益变化0.013%。

    此致、
    Keith