This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:LMK 的 OSC_IN 频率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439938/dac38j84evm-osc_in-frequency-of-lmk

器件型号:DAC38J84EVM
Thread 中讨论的其他器件:DAC38J84

工具与软件:

在 DAC38J84 EVM 中、LMK 的输入 OSC_IN 连接到122.88 MHz。

122.88 MHz 频率如此罕见的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    122.88MHz 参考时钟是一个典型的电信时钟频率(3GPP)、基于3.84MHz 的倍数