This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:AFE5832

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE58JD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438269/afe5832-afe5832

器件型号:AFE5832
主题中讨论的其他器件: AFE58JD32

工具与软件:

afe5832数据表中的引脚 K16为 NC、但参考设计为 SPI_DIG_EN。 这个问题困扰着我。  您能给我一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    引脚 K16用在 AFE58JD32器件中。 由于参考设计对 afe5832 和 afe58JD32都是兼容的  、因此您认为它们不是 NC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我还有一个问题要咨询。 如果我们在 PCB 中使用 AFE5832、且引脚 K15为 NC、则奇数 VCA 寄存器是否不再能够读取和写入? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、您应该能够读取和写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、在 AFE5832数据表中、K15是 SENO。  这个数据表是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我在 K15和 K16引脚之间感到混淆。 数据表说明正确。  

    该 AFE 在内部使用2个 VCA 裸片。 16通道来自每个 VCA 裸片。  SENO 控制 AFE 中的所有奇数通道。 因此,如果你使 K15 NC 你不能控制寄存器写入对应奇数通道.