This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC71416:DAC 建议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440038/dac71416-dac-recommendation

器件型号:DAC71416
主题中讨论的其他器件:DAC81416

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找最能满足以下要求的 DAC。

 -多通道输出(32通道) : 支持尽可能多的通道

 -支持高电压(20V ~ 500V): 支持至少20V,最好是30V 或更高

 - SPI 接口

您能否推荐最合适的 TI 产品?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志信

     为 满足 客户需求、DAC81416器件系列应该是最适合您的器件。  
     
    主要特性-  
     
    >>高达40V 的输出电压、支持5V 至40V 电压范围
    >> 16个频道  
    >> 50MHz SPI
    >>+/- 1LSB INL (16位)
    >>内部参考  

    数据表: DAC81416.

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    谢谢!
    Sanjay