This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:OSR 配置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439782/ads131m02-osr-configuration

器件型号:ADS131M02

工具与软件:

嗨、团队:

 我的客户使用的是 ADS131M02、他们发现在更改 OSR 配置时、NDRY 的频率保持 不变。 你有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    若要为 OSR、功率模式等的内部寄存器编程、应发送 STANDBY 命令以首先将器件置于待机模式。 请告知客户是否遵循此指南。

    您能否将客户的姓名放入主题标题上方工具包的"备注"字段中? 谢谢。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    谢谢!