This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7869:在哪里可以找到演示/评估卡? 即用户手册、原理图、布局、图片、 要购买的器件型号和 URL 是什么? 需要什么是完整的评估 PCB 系统##39?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439320/ads7869-where-do-i-find-the-demo-eval-card-i-e-user-manual-schematics-layout-picture-what-is-part-and-url-to-buy-it-what-is-the-full-system-of-eval-pcb-s-required

器件型号:ADS7869

工具与软件:

在哪里可以找到 ADS7869演示/评估卡? 即、用户手册、原理图、布局、图片、软件 器件型号、从何处购买。

建议/要求使用哪种完整的评估 PCB 系统? 有没有一个完整的集合的图片?

您有哪些类似的 ADC、其中更多通道同时采样?

我希望您的选择电子表格中有一列用于显示同时采样的通道数量。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!  

    感谢您的提问、好像需要更新 ADS7869的资源链接、我将研究如何修复该问题。  

    目前、ADS7869的部分资源可从器件的页面 ADS7869上找到。  

    提供了一个 参考设计模块 、其中包含构建电路板的原理图以及此类原理图的光绘文件(可在器件页面中找到)

    请允许我返回给您介绍软件。  

    关于同时采样的其他器件、您能否就您要寻找的器件的要求提供更多信息:

    • 您需要多少个同步通道? 它们可以多路复用吗?  
    • 3)采样率?
    • 分辨率?
    • 输入类型?
    • 3)输入范围?
    • 最终产品类型?  

    通常、这些是双通道器件、有些器件带有额外的多路复用器、可增加通道数。 然而、某些转换器具有更大的通道同步采样架构。 遗憾的是、在搜索我们的目录时、没有一种简单的方法 可以在它们之间进行筛选、包括筛选器中的"说明"有时会有所帮助、如果它包括"/ch"或"2+2"或"2x2"或其某些型号、则这是一种多路复用以增加通道数的2通道解决方案。  

    • 对于12个通道、ADS7869是唯一的选项
    • 16个通道都有 ADS8686S、但它是8x2个同步采样通道。  
    • 对于8个通道、我们目前预发布了一款新器件、即 ADS9813、 它有8个同步采样通道(18位和2MSPS)
      • 此范围内有更多选项、包括8个同步采样通道或4个2通道同步采样、以及集成前端等、以及4-6通道解决方案的类似选项。  
    • 此外、还可以选择同步多个器件、这将扩大覆盖范围、甚至包括我们所拥有的2通道解决方案。  

    请告诉我如何帮助缩小 ADC 搜索范围、以满足您的要求。  

    此致、  

    Yolanda