This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804:我们是否具有 AMC60804设置的参考代码?

Guru**** 2431440 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440831/amc60804-do-we-have-ref-code-for-amc60804-setting

器件型号:AMC60804

工具与软件:

Dears、

我们是否有任何 AMC60804/60704的参考代码 来帮助 新客户进行测试?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我们不提供任何代码。 客户需要为该器件开发 I2C 或 SPI 代码、然后写入一系列寄存器写入以配置 DAC。 数据表在8.3节中提供了一个简单的寄存器写入列表、其中列出了启动器件并使其运行。 如果客户在该设置之外有其他具体问题、请告诉我、我可以帮助他们确定要使用的寄存器设置。  

    GUI 还将有助于进行寄存器设置。 客户可以使用高级别页面上的控件来配置器件、然后他们可以查看寄存器映射页面并记录获取所需配置所需的寄存器设置、然后在 SPI 或 I2C 代码中使用此设置。  

    此致!

    Katlynne Jones