This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:高速数据转换器工具安装

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438982/adc12dl2500-high-speed-data-converter-tool-installation

器件型号:ADC12DL2500

工具与软件:

 

我们要安装高速数据转换器工具来为 ADC12DL2500ACF 生成 ADC 配置文件、但在安装期间(1)将出现以下错误、因此我们已选择忽略选项。 安装后,当我们尝试打开应用程序时,我们得到以下(2)错误。 请指导我们如何解决此问题?

 

1.

2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它正在尝试将所需的一些文件写入到不可写区域、这意味着您没有写入该驱动器区域的权限。   请卸载、下载 HSDCPro 5.2并作为 Admin 安装  不建议将 HSDCPro 6.0用于 DL2500应用。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    如建议,我们已尝试  在 C 和 D 驱动器中安装 HSDCPro 5.2作为管理员,但我们得到相同的问题, 请帮助我们解决这个问题..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须尝试以管理员身份运行 GUI?  它尝试移动文件的位置是否存在?  您能否在此处手动保存文件? 这看起来像是权限问题。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果以管理员身份运行 GUI、那么您能否共享我必须保存在提取位置的文件中的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件应从安装程序中解压。  尝试完全卸载并重新安装5.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有从安装程序中提取任何选项...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在安装时,一些文件正在生成过程中文件提取,但问题仍然存在..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试安装 HSDCPro 的 PC 是否默认为英语?

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Rob、您是否有安装指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudharson:

    没有安装指南、因为如果您拥有足够的 UAC 权限、这是一种简单的安装。 您必须在 Windows 中获得对您的帐户的足够权限。  我们无法帮您解决此问题。

    谢谢、Chase