This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF10:1.5GHz 至6GHz 的 DDS 调制

Guru**** 2518270 points
Other Parts Discussed in Thread: DDS39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438939/dds39rf10-dds-modulation-for-1-5---6-ghz

器件型号:DDS39RF10

工具与软件:

尊敬的专家:

需要向团队验证我的客户提出的以下有关 DDS39RF10的问题。

如数据表所述、DDS39RF10可实现为 AWG。
1.任何带宽都能在12GHz 下产生(-3dB)?
2.带宽波形可以通过单音扫描或 OFDM 展频或者两者同时生成?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1.是的

    2.是的

    谢谢