This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:ADC16DV160\ADS 仿真 S 参数

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426556/adc16dv160-adc16dv160-ads-simulation-s-parameter

器件型号:ADC16DV160

工具与软件:

尊敬的团队:

我们计划将 ADC16DV160与变压器耦合前端设计配合使用。 我们从 TI 查询中获得 ADC 的 S1P 文件。

但在 ADC 仿真负载阻抗端口分配过程中我们会遇到问题。 ADC16DV160在一个通道上有 P 和 N 对信号、但我们只有一个 S1P 文件。

q1)您能否确认仅为 ADC-(P 或 N)通道(或) ADC P 和 N 引脚上的总输入阻抗获得此 S1P 文件值?

Q2)如何使用 ADC 的 S 参数文件连接前端电路?

Q3)您能否为 ADC16DV160端接的 ADS 仿真提供合适的方法?

我们连接了基准电路以作为基准。

此致、

Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    您是否可以向我发送您下载了正在引用的 SPARAM 文件的链接?

    另外、如果您知道以下内容、我可以帮助您设计前端。

    带宽内。

    在应用的 BW 上的通带平坦度、纹波和平坦度

    最小 SNR/SFDR、最低噪声和杂散规格

    输入网络的输入驱动器如果有器件驱动它、即信号发生器、传感器或射频前端电路、那么将连接到变压器初级侧的上一级的最大信号增益是多少?

    输入网络的输入阻抗、 连接到变压器初级侧的上一级、它需要具有多大的阻抗? 50欧姆?

    这不应该太 指向正确的方向。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的到来。

    您能否向我发送下载引用的 sparam 文件的链接?

    我不记得/重新查找、从下载文件的位置、请在附件中找到 S 参数文件。 (该文件与数据表中指定的 S11曲线匹配)

    此外、如果您告诉我以下几点、我可以帮您设计一个前端。

    我的要求如下、

    带宽:50MHz

    平坦度:< 1dB

    输入阻抗:50欧姆(来自信号发生器)

    路径增益:无(仅阻抗匹配网络导致的路径损耗)

    变压器比:1:1

    插入损耗:<3dB

    回波损耗:<-10dB

    SNR @-1dBFS:80dBFs

    SFDR @-1dBFS:>90dBc

    [报价 userid="421608" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1426556/adc16dv160-adc16dv160-ads-simulation-s-parameter/5468263 #5468263"]最小 SNR/SFDR、噪声和杂散的最低规格


    由于我不熟悉 ADC 设计、我认为只能在 ADS 中模拟插入损耗和回波损耗。 是否可以模拟/确保 SNR/SFDR 规格?

    提前感谢、

    Esakki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    否、您无法仿真 SNR/SFDR。 基于以上概述、 我推荐您来这里。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们按照随附的图像在 ADS 仿真中连接了 ADC 前端仿真。 为了进行进一步的回波损耗和插入损耗测量、我们需要使用 ADC 输入阻抗连接前端电路。

    如何将 ADC 输入阻抗与 IF 前端电路连接?

    请指导我们进行进一步的处理。

    此致、

    Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    我会根据应用的输入频率使用一个并联的 R||C 值。

    这可以在数据表第20页的图31中的 S11图中找到。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    在 S11图所示的史密斯圆图中、在数据表的图31中、我们发现 ADC 输入的阻抗应为

    28.325-j*274.979欧姆 如何找到70MHz IF 输入频率的并联 R|||C 值。

    此致、

    Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    我理解这个问题。

    我正在与设计进行检查、以查看他们是否具有图31的 SPARAM 文件。 和模拟输入的聚合 R|||C 值。

    否则、我们需要进行一些迭代猜测、以根据您上述的复数找到 R||C。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    我们没有图31中所示的 Sparam 数据的副本。 我已经查看了我们所有的存档。

    我还在 E2E 上通过 Google 进行了搜索、其中有参考文献:链接已断开或更改、覆盖了此器件的原始应用工程师有一份副本。

    您的70MHz IF 需要多宽的频率范围? DC 至70MHz? 或70MHz -10MHz?

    请注意、如果 BW 很窄、我可能有一种替代方法适用于您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。 我们的输入频率范围将是70MHz -12MHz。

    Fin - 70MHz -12MHz

    请建议 ADS 仿真的替代选项。

    此致、

    Esakki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    如果您可以估算 R||C 值、则可以使用本文来提供帮助。 这里有一个可供参考的示例。

    基本上、您要在 ADC 的模拟输入前使用分流电感器来谐振内部 C、这会在70MHz 处形成自然的 BP 滤波器。

    此致、

    Rob

    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/app-notes/an-935.pdf

    https://www.mwrf.com/technologies/components/article/21840894/matching-an-adc-to-a-transformer