This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC102S021:适用于低 BW 和低延迟的 ADC

Guru**** 2782535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC102S021, ADC101S021, TL061, TINA-TI, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1432431/adc102s021-suitable-adc-for-low-bw-and-low-latency

器件型号:ADC102S021
Thread 中讨论的其他器件: ADC101S021TL061TINA-TITPS65130

工具与软件:

您好!

我 正在搜索 ADC 以查找模拟加速计。  采样率为100Hz。    要求测量误差小于10%、频率高达10Hz、并且延迟时间低(< 50ms)。  

我担心 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器会导致通带中的延迟和信号衰减。  我在 Sinc1滤波器中看不到通带平坦响应。 所以我决定使用 SAR 架构。 我选择了 ADC102S021、因为它符合我的要求。  

系统要求:

最小分辨率:10mV。  

传感器输出:0.5V 至4.5V

采样频率:100SPS

我认为10位 SAR ADC 应该可以满足我的要求 (LSB : 4.88mV 与 Ref : 5V ).

如果您在 ADC102S021中遇到任何问题、敬请告知。  Δ-Σ 中任何更好的选择。

谢谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    ADC102S021绝对是符合您要求的不错选择。 您的设计还对 ADC 有任何其他需求或愿望吗? 是否需要2个输入通道? 如果您感兴趣、这款器件的单通道版本可以选择 ADC101S021。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的答复。 有两个加速计、因此使用双通道 ADC。

    我想问的另一个问题。 我还想 在 ADC 之前添加具有截止频率 fc 为25Hz 的贝塞耳滤波器、因为 我对仅具有10Hz 的加速计数据感兴趣。   为此、我选择了 TL061运算放大器。 此外还附加了设计滤波器应用的 PDF。

    采用这种滤波器设计时、TINA-TI 在10Hz 时表现出6%的衰减、符合我的最大10%要求。  任何意见/ feedbacke2e.ti.com/.../6735.design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    在这里看不到任何关闭的东西。 看起来很棒!  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joel、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请告诉我您是否能够使用仿真解决问题。 您似乎对这篇帖子进行了编辑、但在我看来、这是放大器的共模电压问题。  

    数据表给出了 Vcc+-4V 的数值、该数值可能较为保守、因为在这个数值之后才出现削波。 解决方案会像您一样增大正电压轨。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将电源电压增加到了+-10V。  此时再也没有电压削波了。  我已经选出 TPS65130、用于由 锂电池供电生成双电源。 同一个+10V 电压轨将用于我的模拟加速计传感器的激励电压。  

    这一计划听起来不错吗?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    理论上讲、这应该没有问题、但我并不十分熟悉 TPS65130、并且不知道它是否最适合您的应用。 请随时在电源管理 E2E 论坛上重新发布该问题、相关人员应该能够为您提供更深入的了解。 或者、可以有一个放大器允许您只使用一个电源而获得。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚意识到、传感器输出电压范围为 -0.5V 至4.5V。 AIN_M 也将接地(零)。  

     我看到的一种选择是电平转换。  向上移动0.5V、使 I/p 范围为0 - 5V。  任何关于电平转换的建议 我看到很少的应用手册。 我在正确的轨道上吗?

    如果我的跑道正常、我计划使用 REF35120QDBVR  生成1.2V 电压。 将使用1%的电阻与分压器来生成0.5V 电压。   如果没问题、那么电平转换的最佳方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    因为我上一周出差,所以很晚才回复。 我相信您肯定选择了正确的方法、但由于它的输出看起来非常特别、因此更深入地了解您所使用的传感器可能会有所帮助。 您能否提供有关此器件的更多信息?

    否则,请告诉我,你是否能够在这方面取得更多的进展,除了这一点,因为这是一段时间。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常运行期间、传感器输出为0.5V 至4.5V。  当其中一根引线对地短路时、会提供自检选项、传感器读数为-0.5V。  

    因此、我考虑的范围是-0.5到4.5V  、在转换后将是0到5V。  我已经使用反相加法放大器移位、并再次使用 单位增益进行反相 以获得正极性。 TINA 仿真显示正常。 输出进入 ADC。 请快速看一下原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我还能够在 TINA 上验证该配置。 如果您将来有任何关于配置 ADC102S021的问题、敬请告知。

    此致、
    Joel