This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:UCD3138128

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128, UCD3028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439304/ucd3138128-ucd3138128

器件型号:UCD3138128
主题中讨论的其他器件: UCD3028

工具与软件:

尊敬的:

 当我使用  FusionX0ToHext 转换 X0文件时、在 UCD3138128中遇到了问题

我可以使用  FusionX0ToHext 在 UCD3028/3138上将 X0文件转换为十六进制文件。 但 UCD3138128的程序闪存为128K 字节。

在我查看文档'ZHCA434.pdf'后、ROM 闪存的大小似乎最多只有32K 字节。 那么、我应该如何使用'FusionX0ToHext'来转换 UCD3138128的 X0文件?

以下是使用 FusionX0ToHext 输入的命令。
"--infile test.x0 --pflash-checksum calc --export both --format intel --outfile test.hex"

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raphael:


    要将 UCD3138128的.x0文件转换为.hex 文件、请使用下面提供的修改命令行。

    • 如果文件位于同一目录:
      -- infile test.x0 -- pflash-checksum calc -- export both --- format intel -- outfile file.hex ---ic-family UCD3100128 --- flash-block-size 128.

    • 如果文件位于不同的目录中:

    -infile "filepath/test.x0"-- pflash-checksum calc -- export both --- format 英特尔-- outfile "filepath/file.hex"-- ic-family UCD3100128 -- FLASH-BLOCK-SIZE 128.

    输入完整目录以代替"filepath"。


    如果此命令行不起作用、请确保您已安装下面链接中提供的 Fusion Studio 版本。
    http://software-dl.ti.com/digital_power/fusion/TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.81.exe 


    此致

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemanth:

    非常感谢您的帮助。

    很不错!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

    感谢您的确认。

    您是否也可以从您身边关闭机票?

    此致
    Hemanth