This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:【POR】tVDD_ON_RAMP

Guru**** 2431490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440114/tsc2007-por-tvdd_on_ramp

器件型号:TSC2007

工具与软件:

使用 Vdd=3.3V。

在这种情况下、

tVDD_ON_RANA (max)为"0.6V/12k = 50us"

*0.6V...电压上升幅度(0.9V-0.3V)

*12k...Voltage Rise Speed (min) 12kV/s

上述计算结果是否正确? 此外、根据产品版本、此 POR 规格是否有任何差异?

Datasheet↓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、该计算正确、否它是 TSSOP 和 DSBGA 封装的相同 POR 规格。