This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:逻辑电平兼容性

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440106/ads131a04-logic-level-compatability

器件型号:ADS131A04

工具与软件:

尊敬的专家:  

请参阅客户的查询。  

AM64x VOH 电平基于驱动3mA 负载的输出。  ADS131Ax 器件将输入驱动为高电平所需的电流很可能明显小于3mA。  

您能否介绍一下预期负载和 IO 级别兼容性的想法。

 

如果使用 ADS131A0x 驱动器:

   高水平条件:

ADS131AX V459Va (min)    > AM64 Vi261V (min)=> 1、44 > 1、17 =>正常没有问题(逻辑高裕度 0、27V)

   低水平条件:

ADS131AX (max)< AM54 (max)。 => 0、36 < 0、63 =>正常没有问题(逻辑 低裕度 0、27 V)

如果使用 AM64驱动器:

   高水平条件:

AM64 V4.12.7Ax >(min) Vi261AX (min)=> 1、35 > 1、44 => NOK 不兼容 (逻辑高裕度 -009 V)

   低 水平条件:

AM4.64 (max)< ADS131AX (max)==>0、45 < 0、36 =>  nOK 不兼容 (逻辑 低 裕度 0、27V )

这2个组件是由 TI 设计的、我想知道即使逻辑电平不兼容、它们是否可以一起使用?

此致、

Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    客户似乎正在尝试使用1.8V 电源作为 ADS131A04的 IOVDD。 您计算出的是两个器件的最坏情况、但 ADS131A04数据表中指定了0.8IOVDD 和0.2IOVDD 限值。 我建议客户测试 EVM、ADS131A04EVM 上的接头可以使用 Fly Wire 轻松连接到 AM64板。  另一种解决方案 是在两个器件之间使用合适的总线驱动器或收发器。

    BR、

    戴尔