This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:如何切换到直流耦合输入?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664EVM, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440640/adc3664evm-how-to-switch-to-dc-coupled-inputs

器件型号:ADC3664EVM
主题中讨论的其他器件: THS4541

工具与软件:

 ADC3664EVM 支持交流和直流耦合输入、该指南中显示"默认情况下、EVM 配置为通过交流耦合变压器(平衡-非平衡变压器)输入接收采样时钟和模拟输入的外部输入。"

要将输入切换到直流耦合、实际上需要对 EVM 执行什么操作、取消装配和开关元件是否需要更改硬件、或者这是否相对简单?

原理图似乎在输入路径上有许多与耦合电路相关的 DNP 元件、这些 DNP 元件是否随 EVM 一起提供、或者如果需要直流耦合、我们是否必须提供这些元件?

此外、配对的软件 HSDC Pro 是否支持直流耦合信号?

谢谢

Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor:

    是的、交流或直流耦合、SW 可以采集和显示数据。

    我认为用户指南中包含有关如何针对直流耦合配置 EVM 的元件、

    否则、我们可以指导您如何进行此操作。

    如果默认 EVM 通过平衡-非平衡变压器输入进行交流耦合、那么最终您将必须切换多个无源组件才能实现直流耦合。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob、

    我想我弄错了、 指南中的第5节"板载   FDA 配置"介绍了使用板载 FDA (THS4541)所需的返工。

    不过要确认的是、这与进行直流耦合所需的返工相同。

    此致!

    Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 FDA/THS 放大器是直流耦合路径。

    THX:

    Rob