This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643:正在寻找一款采用 EVK 且符合这些规格的 ADC

Guru**** 2794735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643, ADC3644EVM, ADC3664EVM, THS4541, ADC3669, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440015/adc3643-looking-for-an-adc-with-evk-that-meets-these-specs

器件型号:ADC3643
主题中讨论的其他器件: ADC3644EVMADC3664EVMTHS4541ADC3669TSWDC155EVM

工具与软件:

我正在寻找 ADC EVK 和采集卡配对、我已经查看了很多产品、但没有提出任何令人满意的方法。
要求:
-至少12位分辨率
-至少100 MSPS
-能够直流耦合输入(这是一个主要的限制因素 当我自己搜索时,似乎有很多 ADC ,否则阵列,但不支持直流耦合输入)
- 0.8V 至1.1V 范围内的 VCM (共模电压)
此 ADC 需要有现成的 EVK 可供购买、以及一个 可与 DATACONVERTERPRO 一起开箱 使用的采集卡、它们似乎都使用了。
为便于参考、 ADC3643满足所有这些规格、但采样率除外。我发现、除直流耦合要求外、许多 RF ADC 都满足这些规格。
我还接受一种 EVK、即在另一个更快的引脚兼容 芯片中、使用符合更低规格的版本。
如果有任何帮助、将会非常感谢。
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、 ADC3664 (14b、2ch、125MSPS、SLVDS)或 ADC3644 (14b、2ch、125MSPS、CMOS)是 ADC3643的更高速等级。 ADC3664EVM 和 ADC3644EVM 可以选择将板载  THS4541 放大器用于直流耦合应用、或将平衡-非平衡变压器用于交流耦合应用。

    我们还有一个新的14/16位、250/500MSPS ADC 系列、在未来2个月中发布、首款 ADC3669已在 TI.com 上发布。 直流耦合 EVM 适用于该系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalton:

    ADC3664EVM 可以正常工作、但遗憾的是、推荐的 FPGA 采集卡 TSW1400EVM 已停产、不会替换(根据 TI 客户支持)。 如果有人建议更换此 TI 软件开箱即用的采集卡、我可以这样做。

    遗憾的是、ADC3669超出了 1.4V 输入共模电压的规格范围、否则会起作用。

    谢谢!

    Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor:

    对于 ADC3664EVM、使用 TSWDC155EVM 进行数据采集。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需确认的是、 TSWDC155EVM 将与 DATACONVERTERPRO 软件配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor:

    是和否、有一组新的软件要加载、该软件将连接到 HSDCPro。

    此致、

    Rob