This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:未使用的引脚

Guru**** 2432830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1429629/afe5401-q1-unused-pin

器件型号:AFE5401-Q1

工具与软件:

您好!

请告诉我未使用的引脚。

通常情况下、我认为输入引脚上拉或下拉并且输出开路不会有问题。

对于下面列出的引脚、是否有任何推荐的方法来处理未使用的引脚?

 IN1P~IN4PIN1M~IN4M
 VCM
 D_GPO[0]、 [1]

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉提出这样一个基本问题、但我希望你的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您能提供任何答案吗?
    根据 该主题、INx 引脚最好是开路。

    VCM 和 D_GPOx 引脚会有什么区别?  
    也可以打开它们吗?

    此致、
    转至