This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:有关超声波图像中的噪声的问题

Guru**** 2872400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440226/afe5832lp-question-regarding-noise-in-the-ultrasound-image

器件型号:AFE5832LP

工具与软件:

你好

我正在使用 AFE5832LP 开发无线超声波设备。

当加电并初始化 AFE5832LP 时、RX 功能正常运行。

脉冲发生器已关闭。

但是、如果我仅在扫描阶段(32ms)打开 AFE5832LP 电源、并在无线传输阶段(100ms)关闭电源、超声波图像中会出现噪声。

最初没有噪声、但发热后、图像的右侧会出现噪声。 在无线传输过程中、仅打开无线模块的电源。

以这种方式工作的原因是减少发热。

如果持续接通电源、则不会发生该问题。

此外、由于在应用斜坡模式时未观察到任何问题、因此问题似乎不太可能出在 ADC 级之外。

我想问一下在这些情况下、噪音的可能原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungpum


    已经通过电子邮件与您沟通

    谢谢!