This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:关于盖子、请参阅辐射测试报告

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440687/adc12dj3200qml-sp-about-the-lid-and-see-radiation-test-report

器件型号:ADC12DJ3200QML-SP

工具与软件:

嗨、团队:

1.是否能判断 器件的盖子是否 接地?

 在 SEE 报告中有两种类型的 SEFI、即代码错误和同步断言。  这些问题是否在不进行复位的情况下解决?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noriuki-san、

    是的、在3200-SP 器件上、顶部库已接地。

    我正在查看您的第二个问题。

    请给我几天的时间来回应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是否能判断 器件的盖子是否 接地? 答:是的

     在 SEE 报告中有两种类型的 SEFI、即代码错误和同步断言。  这些问题是否在不进行复位的情况下解决? 答:是的。  辐射报告中也直接明确地说明了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、Kyle

    谢谢。

    辐射报告中也直接明确地说明了这一点。

    您能否说明报告中说明了这一点以避免误解?

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅结论。

    "在测试的16通道中、ADC 的 JESD204B 链路
    JMODE1 始终能够从辐射事件中自我恢复
    而无需用户干预 "

    " ADC 位于测试的16通道 JMODE1中 未显示
    不可恢复的功能中断(SEFI) "