This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-SP:关于盖的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10-SP, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440737/dac39rf10-sp-questions-about-lids

器件型号:DAC39RF10-SP
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10

工具与软件:

您好!

我的客户对 DAC39RF10-SP/NULL 库有几个问题、如下所示。

问题1:
在 DAC39RF10数据表的第220页、注释#3显示"盖子是电气悬空的(例如未连接至 GND)。" 但在 DAC39RF10-SP 数据表的第224页、没有注释#3。 盖在 DAC39RF10-SP 处不是电气悬空的? 盖可以连接至 GND 吗?

问题2:
在 DAC39RF10上、如果将引线连接到 GND、可能会出现什么问题?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    让我来为您检查一下。 请给我几天的时间来回应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    问题1:
    在 DAC39RF10数据表的第220页、注释#3显示"盖子是电气悬空的(例如未连接至 GND)。" 但在  DAC39RF10-SP 数据表的第224页、没有注释#3。 盖在 DAC39RF10-SP 处不是电气悬空的? 盖可以连接至 GND 吗? ——答: DAC39RF10-SP 的盖子是电动浮动的,这与工业一样。  将更新数据表以明确指出这一点。  

    问题2:
    在 DAC39RF10上、如果将引线连接到 GND、可能会出现什么问题? ——答:如果盖子保持浮动, DAC (电气、功能或机械)就不会"出错"。  但是、某些航天客户根据自身系统中与浮动金属相关的要求、选择将盖子接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle

    感谢您的答复。
    对于 Q2、如果盖子不像某些航天客户那样保持悬空并接地、会出现什么问题?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    航天设计人员将考虑浮动导体的充电效应

    https://standards.nasa.gov/sites/default/files/standards/NASA/B/0/2022年06月07日-NASA-HDBK-4002B-Approved.pdf