This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:关于负电源的电压监控器#39;s 电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8665, ADS7138-Q1, ADS8638, ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438796/ads7138-q1-about-voltage-monitor-of-negative-power-supply-s-voltage

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS8638ADS8668、ADS8665

工具与软件:

各位专家、您好!

是否可以在 ADS7138-Q1中监控负电源的电压?

我们需要监控-3.3V。

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimura-San:

    遗憾的是、ADC 的输入范围仅从 GND 到 AVDD。 如果您的系统需要监测负输入信号、我们可能会提供替代建议。 您是否希望获得其他建议?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel-San:

    感谢您的回答。

    您能教替代建议吗?

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimura-San:

     ADS8638是一款12位、8通道器件、可提供高达+/- 10V 的双极输入范围、但也需要另一个负电源轨来满足此要求。

    ADS8668也是12位、8通道器件、具有更多集成特性和单电源供电。  

    ADS8665是一种12位单通道器件、因此可提供成本更低的解决方案。 它是 ADS8668的单通道版本、因此需要外部多路复用器、单个通道监控功能在此不适用。  

    我建议客户更深入地阅读这些数据表、我们可以帮助澄清此主题或另一篇 E2E 文章中有关相应器件的任何要点。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel-San:

    感谢您的答复。

    我将查看数据表。

    此致、

    木村彻