This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:关于未使用端口

Guru**** 2526460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438799/ads7138-q1-regarding-unused-port

器件型号:ADS7138-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

ADS7138-Q1有8个通道。

我们将在其中使用5或6个通道。

是否可以将一个下拉电阻(约100k 欧姆)连接到未使用的端口、以避免不可预测的行为?

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimura-San:

    最好使用布线将未使用的通道直接接地、以避免任何噪声通过保持悬空而引入模拟输入。 是否有具体的理由使用如此高的值、弱下拉电阻器? 我认为、如果使用下拉电阻、则应该使用值较低的强下拉电阻。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel-San:

    感谢您的回答。

    >是否有特别的理由使用这样一个高值的弱下拉电阻器?

    没有理由使用高阻值电阻器。

    在可能的情况下、我们希望连接到 GND。

    可以连接 GND 吗?

    在这种情况下、连接到 GND 的未使用端口是否应该配置为模拟输入?

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimura-San:

    是的、此引脚可被配置为模拟输入、这些引脚在默认情况下为模拟输入。 它们可以直接接地。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel-San:

    感谢您的答复。

    我明白了。

    此致、

    木村彻