This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADS1118IRUGR

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440804/ads1118-ads1118irugr

器件型号:ADS1118

工具与软件:

你(们)好、

我们要读取来自显示接口的模拟电压(0-5V)。

我们是否可以将分压器用作器件 AIN1通道的3.3V 电压: ADS1118IRUGR?

参考图像:

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    是的、如果您在 VDD = 3.3V 的条件下运行 ADS1118并需要测量0-5V 输入信号、则使用分压器将输入信号降至0-3.3V 范围内是有效的解决方案。

    此致、

    天使