This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE539F1-Q1:有源放电问题

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1441962/afe539f1-q1-active-discharge-question

器件型号:AFE539F1-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

客户询问有关链路的有源放电的问题。

链接: 如何减小牵引逆变器应用中用于直流链路放电的功率电阻器

1.电阻降低

2.推荐申请书或文件要求。

我对链接文档的理解不是很好、所以我要问其他问题。

如果只需控制 PWM、则瞬时功耗是相同的。

我认为即使我改变占空比、初始功率也是相同的、如何减小电阻?

下面简要介绍了放电电路以了解趋势。

V3是 PWM 门控制信号波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过减少电阻器连接到 GND 的时间以及流过电阻器和 FET 的电流、在调制 PWM 占空比时负载电阻器的有效电阻会发生变化。 在放电开始时、放电应该很慢、然后逐渐变得更快。 在您共享的屏幕截图中看起来 PWM 占空比发生变化。 尝试在 AFE539F1中增大 K 参数、以便 PWM 输出的响应更大。  

    此致!

    Katlynne Jones