This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:数字 HPF

Guru**** 2873980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1441425/afe5832lp-digital-hpf

器件型号:AFE5832LP

工具与软件:

您好!
请告诉我数字 HPF 设置。
当启用数字 HPF 时、要选择 HPF、我可以将刚刚 k 值本身写入寄存器吗?
或者、例如、分配是否如下?
将0设置为寄存器会选择 k=2
寄存器的设置1会选择 k=3
  :
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要向该寄存器写入 K 值。 HPF_Corner_ADCx-y = K、其中 K 有效值的范围为2至10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢。
    如果设置的值超出2到10的范围、会发生什么情况?
    我意外地将其设置为0、其行为与设置2类似。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果超出此范围、则设置为 K=2。