This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:初始化

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832LP, AFE58JD32LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1441424/afe5832lp-initialization

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件: AFE58JD32LP

工具与软件:

您好!
请告诉我 AFE5832LP 的初始化情况。
(1)如果不执行数据表第10.4节的内容、预计会发生哪种类型的故障?
(2)以下三个寄存器是唯一与"1. 在所有寄存器映射中写入所有标记为1的位。
・地址0x3位[4]
・地址0xD1位[2:0]
・地址0xD4位[0]
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL 复位在 初始化中 。 如果未完成、则捕获可能无法正常工作。 但 初始化时您面临的问题是什么 ? 为什么需要此信息?

    数据表中的寄存器0x90H 位10标记为1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢。
    目前、我尚未执行此初始化、但它似乎可以正常工作、没有任何问题。
    这是可行的吗?
    PLL 复位的效果很容易猜到、但其作用是"1. 在所有寄存器映射影响中写入所有标记为1的位?

    您能告诉我在数据表的哪个页描述了地址0x90处的寄存器吗?
    ADC 寄存器:地址0x1到0x43。 在第87页之后确认。
    VCA 寄存器:地址0xC0至0xFD。 在第125页之后确认。
    DTGC 寄存器:地址0x1至0xB7。 在第146页之后确认。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不进行初始化、它可以正常工作、但 TI 不建议这样做。

    REG 0x90H 位10在数据表中标记为1 -您可以忽略此项。 这适用于 AFE58JD32LP。