This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:上电后的 AD 转换操作

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440714/ads125h02-ad-conversion-operation-after-power-on

器件型号:ADS125H02

工具与软件:

为了减少 ADS125H02与 CPU 之间的连接引脚数量、/RESET (引脚7)和 START (引脚8)被上拉至 DVDD。
在这种情况下、当通过打开电源执行上电复位时、是否会初始化寄存器并以连续转换模式(20SPS)自动启动 AD 转换?
另外、更改设置时、可以发送 STOP 命令来停止 AD 转换、然后设置寄存器并最终发送 START 命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toru Morichi、

    您的问题的答案如下

    在这种情况下、当通过打开电源执行上电复位时、是否会初始化寄存器并自动以连续转换模式(20sps)启动 AD 转换?

    是的。 当 START 引脚被拉为高电平时、ADC 将自动开始转换。 您可以通过探测 DRDY 引脚来验证这一点、DRDY 引脚应以大致的默认数据速率(20sps)产生脉冲。 如果要使用命令控制转换、请根据数据表将 START 引脚保持在低电平

    此外、在更改设置时、是否可以发送停止命令来停止 AD 转换、然后设置寄存器并最终发送启动命令?

    是的、这是可以的。 您还可以看到、写入某些寄存器会自动重启转换。 因此、如果您在连续转换模式下写入这些特定寄存器、ADC 将自动重启、需要发送命令。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Bryan。

    感谢您的答复。

    让我再次确认。

    我知道如果在上拉 START 引脚的情况下接通电源、则 ADC 会以连续转换模式启动、并且 DRDY 引脚会以20SPS 的周期发生变化。
    我还了解到、如果在这种状态下发送 STOP 命令、AD 转换将停止并且 DRDY 引脚停止变化。

    因此、如果我更改一个寄存器(例如、更改 MODE4寄存器中的 MUX 和 GAIN)、AD 转换是否会在 START 引脚被上拉后自动重新启动?
    或者、即使我更改了一些寄存器、AD 转换是否会在发送启动命令之前保持停止?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toru Morichi、

    我明白如果在将 START 引脚上拉的情况下接通电源、ADC 将以连续转换模式启动、并且 DRDY 引脚以20sps 的周期发生变化。

    正确

    我还明白、如果在这种状态下发送了 STOP 命令、AD 转换将停止、DRDY 引脚将停止变化。

    正确

    [报价用户 id="621147" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440714/ads125h02-ad-conversion-operation-after-power-on/5527210 #5527210"]因此、如果我甚至更改一个寄存器(例如、更改 MODE4寄存器中的多路复用器和增益)、自上拉 START 引脚以来、AD 转换是否会自动重新启动?[/QUOT]

    正确、假设 ADC 正在转换。 如果已停止 ADC 转换(通过发出 STOP 命令或将 START 引脚置为低电平)、即使您更改这些特定的寄存器、ADC 也不会自动重新启动转换。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Brian。

    我知道最好为我的用途拉低 START 引脚。