This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:单通道模式的失调电压校准

Guru**** 2513905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1441514/adc12dj3200-offset-calibration-for-single-channel-mode

器件型号:ADC12DJ3200

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

您能告诉我  单通道模式的失调电压校准编程示例吗?

我想对我的设置和示例程序进行比较。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    ADC 在 ADC 校准中具有可用的可选偏移校准功能。 (请参阅下面的) 该功能默认处于关闭状态、可以通过打开 CAL_CFG0寄存器中的 CAL_OS 位来启用。

    此致!

    Eric

    ...