This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7052:输入 ESD 二极管

Guru**** 2973230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1441265/ads7052-input-esd-diodes

器件型号:ADS7052

工具与软件:

如果我们将电流限制为指定的10 mA、并且不关心数据发生了什么情况、我们是否可以偶尔这么做

将一位电流驱动到正模拟输入中、具体流入上部 ESD 二极管、

而不会发生闩锁或其他危险?

是的、这在技术上违反了绝对最大输入电压、但实际上会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当超过10mA 绝对最大电流额定值时、问题是会损坏或完全烧毁该 ESD 保护电路。 我看到过一些 没有观察到绝对最大额定值的情况、并且模拟输入引脚由于永久地短接至地而无法使用。 有时、通过焊盘与 芯片分离以及损坏引脚周围的焦化区域、可以明显看到这种损坏。  

    话虽如此、只要电流限制在10mA 以下、超过绝对最大额定电压通常就不是问题。 为了确保器件的长期可靠性、应将其保持在1mA 或更低水平。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 我们将使用通过+5供电的运算放大器进行驱动、并且我们可提供1K 串联电阻器-电容器低通滤波器、因此我们将接近于1 mA max  我们也不需要极高的精度。

    谢谢