This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:SPI 写放大器;读取具有 CRC 多项式的时序图

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1441632/dac60504-spi-write-read-timing-diagram-with-crc-polynomial

器件型号:DAC60504

工具与软件:

嗨、团队:

客户询问 具有 CRC 多项式的 SPI 写入和读取时序图如何工作。 您能给出 CRC 多项式的 SPI 写入和读取时序图示例吗?  对于写入操作、您是否还可以  在中添加第二个访问周期 以确定错误检查结果?

根据下面的数据表、 通过设置 CONFIG 寄存器中的 ALM-EN = 1和 ALM-SEL = 0、SDO/ALARM 引脚配置为 CRC ALARM 引脚。 您能否还举例说明 CRC ALRM 引脚的工作原理?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、高桥山、  

    时序图与图62中所示的时序图相同、但共有32位、而不是24位:

    数据字节的顺序如下所示:

    如果 CRC 不正确、写入将失败。 在下一个读取或写入操作期间、表5 (或表6中显示的数据用于读取)将在 SDO 引脚上输出。 位30将指示最后一个通信帧中是否存在 CRC 错误。  

    如果 SDO/ALARM 引脚配置为 CRC-ALARM、则当检测到 CRC 错误时、该引脚将在 CS 上升沿之后变为低电平、并在下一次成功的 SPI 命令时返回高电平(在 CS 上升沿之后、假设没有 CRC 错误)。

    此致!

    Katlynne Jones