This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7734:即使发送了相同的命令、也会出现意外的输出

Guru**** 2881580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1431658/dac7734-unexpected-output-even-though-the-same-command-is-sent

器件型号:DAC7734

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 DAC7734、遇到意外输出。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

即使将同一命令发送到 DAC7734、输出也会在更新时间内波动。

您能告诉我们您认为原因是什么吗?

Δ I●:当同一个命令在特定周期连续发送时、输出可能会下降。 Ch1至 Ch4同时下降。

CH1:输出1命令"3333h"(1V 设置)→大约0.8V、然后降低至0.6V

CH2:输出2命令"6666h"(2V 设置)→大约1.3V

CH3:输出3命令"9999h"(3V 设置)→大约0.3V、然后增加到2.5V

通道4:输出4命令"CCCCh"(4V 设置)→大约2.6V

这种现象是否可能是由控制信号时序造成的?

这不是导致输出波动的数据不一致的简单情况。

我检查了 CS 上升的时序以及移位寄存器中的移位数、但这不仅仅是数据错位。

我曾试图怀疑 CS 的上升时序和移位寄存器中的移位次数、但却看不到。

ーーー μ A

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一三:

    您能否分享原理图? 输出端是否连接了任何负载? 另外、请分享一个  示波器上的 SPI 写入序列的屏幕截图。  

    客户是否能够从器件读回? 数据是否正确返回?  

    您说:"ch1到 ch4同时下降"这是否意味着一个写入会导致 多个输出波动? 我认为我不能完全理解问题的原因和影响。 您能否详细说明哪些情况会导致意外行为?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。 很抱歉这么晚才回复。

    我正在与客户确认相关信息。

    当我获得时、我会与您分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    很抱歉这么晚才回复。

    我可以获得波形。

    这些信息是机密信息。

    所以我发送了一个友好的请求,你可以接受,然后讨论它。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一三:

    我已接受请求、请分享波形。  

    此致!

    Katlynne Jones