This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:Esp32 wrom 上的 I2C 超时

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442308/ads1013-i2c-on-esp32-wrom-timeout

器件型号:ADS1013

工具与软件:

您好!

我们将尝试在单次模式下读取 ADS1013IDGS、其采用具有 I2C 的 esp32 wrom 32。

我们可以读取分量寄存器、但我们通常有 esp_timeout_err、我们不明白为什么。

是否有人遇到同样的问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    您是否已尝试使用逻辑分析仪或示波器探测 I2C 数字通信线路、以验证数据是否正常以及是否符合数据表规格?

    此致、

    天使