This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021:ADC081C021警报电压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1441378/adc081c021-adc081c021-alert-voltage

器件型号:ADC081C021

工具与软件:

ALERT 引脚能否承受5V 或更高的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    是的、ALERT 引脚应该被上拉至 VA。 VA 的最大额定工作电压为5.5V、因此 ALERT 也会在该电压达到最大值时运行。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    我希望该芯片 VA 采用1.8V 驱动、而外部上拉电阻以5V 驱动、用于发出警报。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    相对于 GND 引脚、最小电源电压 VA 是2.7V、因此该器件不会在 VA = 1.8V 的情况下运行。  

    因此、如果 VA 高于2.7V、例如3V、则 ALERT 引脚将具有与数字输入类似的指导。 请参见下文。  

    因此、可以在警报连接到5V 且 VA 从2.7V 增加到5.5V 的情况下运行。

    此致、
    Joel