This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:ADS7924

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436566/ads7924-ads7924

器件型号:ADS7924

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

我们正面临功能测试失败、 IC 中的通道1、ADS7924、具有 I 的4通道12位 ADC 的 ADC 值较低

CH0行为异常

预期值读数:12V
测量值读数:在三个不同的坏芯片中低于10V。

. 我们的分析-替换了 ADS7924芯片并获得了预期的值。
 安装在正常主板上的有故障 ADS7924芯片仍然看到错误值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parveen:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能否提供一个原理图片段、其中显示您如何  将 CH0-CH3输入连接到 ADS7924 (以及将 MUXOUT 连接到 ADCIN)?  另外、您如何为 AVDD 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    我已经上传了 IC 和板的原理图;你的摄像头从这得到所有的信息。 我还附上了我们分析报告的链接。

    如果需要更多信息、可以随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、公司政策禁止我访问您 上传到外部服务器的文件。  您可以将文档附加到帖子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parveen:

    您在这方面是否取得了进展?  目前情况如何?