This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:全桥配置的漂移

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442505/ads1232-drift-of-full-bridge-configuration

器件型号:ADS1232

工具与软件:

您好!

我使用的 ADS1232IPWR 采用全桥配置。

我遇到了与温度无关的漂移。  

下面是我的设置的一些进一步说明:  

  • 为电桥提供稳定的5V、干净的电源。 设备由电池供电-未连接至电源
  • 10SPS
  • 125增益
  • 无过采样、无移动平均器等 只是用克的校准系数偏移了原始数据。
  • 我运行内置校准-该校准应该 能够平衡电桥  
  • 恒定温度(我 使用电路板上的专用温度芯片对其进行记录)

随附 是 设计和漂移结果。

我的秤的总范围是200kg。 如图所示、漂移为大约6分钟后的60克。 它是线性的、只是随着时间的推移而不断增加。
我需要小于25g 的长期漂移。

它是一个相当简单的设计。  
这种漂移的原因是什么? 通常是 温度-但此处的温度是100%恒定的。
我怀疑电桥没有很好地平衡 -但 ADS1232的内置校准应该可以处理这种情况。 我并不真正理解非平衡电桥是如何导致此类漂移的。

请求帮助建议我如何能够根本原因这一点。

e2e.ti.com/.../Bridge-power-supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjorn:

    根据您的描述、我假设您记录的数据没有秤上的权重、并且预计计算值非常接近0g。

    您是否可以使用 DMM 测量 TP14和 TP17处相对于接地的电压?  我要确认电桥的共模电压接近2.5V (1/2电源电压)。

    此外、如果您在连接电桥的情况下将 TP14短接至 TP17、则应具有理想的0V 差分输入和2.5V 共模电压。  在这种情况下、如果记录一段时间内的数据、您仍然看到相同量的漂移吗?

    如果漂移是 ADC 而不是电桥、那么在 ADS1232的 CAP 引脚上添加1nF 共模电容器通常会有所帮助。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用