请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5401-Q1 工具与软件:
大家好、我们正在选择两个 AFE5401芯片进行采样。 采样数据作为 CMOS 数据输出、然后由 TDA3处理。 我们需要它们之间进行数据转换的 CPLD、还是可以直接连接到 TDA3的 VIP 接口? 如果需要转换、您是否有任何具体的推荐示例?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我们正在选择两个 AFE5401芯片进行采样。 采样数据作为 CMOS 数据输出、然后由 TDA3处理。 我们需要它们之间进行数据转换的 CPLD、还是可以直接连接到 TDA3的 VIP 接口? 如果需要转换、您是否有任何具体的推荐示例?
谢谢!